请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:THS7530 主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 THS4541、 OPA859
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
在这种情况下、THS7530可以正常工作、但却不能正常工作。 它只是怪异的。 我已附上 TINA TSC 文件、用于重新生成问题。
如果模拟链包含 OPA859、则 THS7530不起作用。 无论使用 OPA859还是不使用它们、VM1和 VM2都是完全相同的、这意味着相同的 CM 和相同的差分摆幅。
我应该在 TINA 中设置什么。 我的版本是免费的9.3.2.200277 SF-TI。
SW1和 SW2闭合时就是这种情况、SW3将 R5与 R4/R7相连、SW4将 R6与 R7&R41相连
SW1和 SW2打开时就是这种情况、SW3将 VG1与 R4/R7相连、SW4将 VG1与 R7&R41相连
我在这里丢失了什么吗?
此致
Manos