This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS7530:与其他运算放大器一起仿真时的异常行为

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS7530, OPA859, THS4541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800659/tina-spice-ths7530-weird-behaviour-when-simulating-along-with-other-opamps

器件型号:THS7530
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS4541OPA859

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

在这种情况下、THS7530可以正常工作、但却不能正常工作。 它只是怪异的。 我已附上 TINA TSC 文件、用于重新生成问题。

如果模拟链包含 OPA859、则 THS7530不起作用。 无论使用 OPA859还是不使用它们、VM1和 VM2都是完全相同的、这意味着相同的 CM 和相同的差分摆幅。

我应该在 TINA 中设置什么。 我的版本是免费的9.3.2.200277 SF-TI。

SW1和 SW2闭合时就是这种情况、SW3将 R5与 R4/R7相连、SW4将 R6与 R7&R41相连

SW1和 SW2打开时就是这种情况、SW3将 VG1与 R4/R7相连、SW4将 VG1与 R7&R41相连

e2e.ti.com/.../THS7530.TSC

我在这里丢失了什么吗?

此致

Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manos、您好!

    增加 OPA859和 THS4541的反馈电阻。 取数据表建议的值。 那么、该仿真对我来说是可行的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    仅举一个例子、您的电路没有修复:

    e2e.ti.com/.../manos.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai。 我尝试只增加 THS4541的 RGS、结果成功了。 非常感谢。