This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:请说明 LMP8481#39;s 的工作原理

Guru**** 2796915 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799988/lmp8481-please-explain-lmp8481-s-theory-of-operation

器件型号:LMP8481

在 LMP8481数据表8.1.1工作原理中、以下内容是不可理解的。 您能解释一下吗? 谢谢!

'在内部、每个输入引脚上的电压由内部精密薄膜输入电阻器转换为电流
RGP 和 RGN。 输入之间的第二组高得多的 VCM 感应电阻器提供了示例
差分放大器内部使用的输入共模电压。
VSENSE 通过 RGP 和 RGN 应用于差分放大器。 这些电阻器将输入电压更改为 A
差分电流。 然后、差分放大器通过 MOSFET 来伺服电阻器电流以保持不变
差分放大器输入之间的零平衡。"

MOSFET 如何在输入端保持零平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chime Xia、您好!

    感谢您使用该论坛回答您的问题。

    该 MOSFET 位于反馈中、通过控制可在差分放大器的输入端保持零输入电压。 差分放大器输出通过 MOSFET 调节电流、并在差分放大器的输入端保持虚拟短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier Contreras、您好!

    非常感谢您的回复!

    让我首先看看你提供的非常好的资源。  谢谢!