Other Parts Discussed in Thread: LMP8481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP8481 在 LMP8481数据表8.1.1工作原理中、以下内容是不可理解的。 您能解释一下吗? 谢谢!
'在内部、每个输入引脚上的电压由内部精密薄膜输入电阻器转换为电流
RGP 和 RGN。 输入之间的第二组高得多的 VCM 感应电阻器提供了示例
差分放大器内部使用的输入共模电压。
VSENSE 通过 RGP 和 RGN 应用于差分放大器。 这些电阻器将输入电压更改为 A
差分电流。 然后、差分放大器通过 MOSFET 来伺服电阻器电流以保持不变
差分放大器输入之间的零平衡。"
MOSFET 如何在输入端保持零平衡?