This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:OPA188的不稳定性

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA187, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799567/opa188-instability-of-opa188

器件型号:OPA188
主题中讨论的其他器件:OPA187

我们一直在许多新的开发和预生产项目中使用 OPA188。 我们从三个不同的来源获得了 OPA188、它们都有相同的主要问题。 它们不稳定且噪声很大。 更换为 OPA187时、问题不存在。 当替换为任何其它放大器时、问题不存在。 TI 是否存在 OPA188问题? 该器件具有非常高的规格、我们非常希望使用它、但我们必须从所有产品中移除该规格、直到问题得到解决。 请告诉我、希望这款高规格器件能够满足您的需求。 我们从三个不同来源获得的所有器件都有相同的问题。 此致、Ernest (Moorey)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有电路就无法解决这个问题-理想情况下是 TINA 文件、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您好!

    不、OPA188没有特殊的稳定性问题、正如 Michael 刚才提到的、原理图将会很有用。 此外、请指明"不稳定性"的含义。 示波器图会有所帮助。

    尽管如此、由于内部斩波开关、一些人对 OPA188和其他自动置零运算放大器存在问题。 请参阅 OPA188数据表的第8.3.3节。 一种方法是减小与 OPA188的+输入串联的电阻。 保持尽可能低的电压、并且/或者在 OPA188的+INPUT 和信号接地之间安装一个滤波电容器。 OPA188的+INPUT 引脚输出的斩波开关噪声应该会有一条到信号接地的低欧姆路径。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Michael:

    感谢你的答复。

    我附上了我们在中使用 OPA188的电路之一的原理图。

    IC5也是 OPA188、但我们对 OPA187进行了更改、以尝试解决问题。

    我将尝试获取计算机读数、但由于我们未完全使用示波器、这将需要很多时间。

    它可能必须是.jpg。

    我们已经在很多不同的电路中尝试过该器件、并且所有器件都会出现相同的问题。

    正如我之前所说的、如果我使用任何其他放大器来代替 OPA188、问题始终是可以解决的。

    我们确实希望使用该器件、因为该规格对我们来说几乎是理想的。

    此致、

    欧内斯特

     

    我试图答复凯先生的答复,但不允许这样做。

    我希望这一个能够通过。

    我尝试插入一个电路原理图的.pdf。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到原理图、请使用右下角的"插入代码"、这将打开一个新窗口、然后点击回形针符号来插入文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我已经插入了原理图、即.pdf、但我之前已经插入了该原理图。 无论如何、我希望您能得到这个。

    OI 应该指出、我在使用 OPA188的所有设计中都遇到了问题。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    点击"插入代码、附加文件等..."按钮。 然后点击回形针符号、正如 Michael 已经提到的:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们没有看到任何附加内容-当您开始答复时、请查看右下角并单击"插入代码、附加文件等..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../I71b-Magnetic-Isolator-Sch.pdfDearMichael、

    这是另一次尝试。

    我希望这个可以。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么需要考虑的-右上角的区域可能看起来像 Sallen Key 滤波器? 您有振荡频率吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您好!

    正如 Kai 和 Michael 所说、我们绝对需要查看您的 OPA188电路原理图。 请包含输入信号、电源和输出负载信息。 您提供的信息越多、我们就越好。

    您提到"我们从三个不同的来源获得了 OPA188、它们都有相同的主要问题。 它们不稳定且非常嘈杂。" "TI 是否存在 OPA188问题?" OPA188被设计用于许多符合其电气规格并按预期运行的应用中。 您从 OPA188产品的3个不同来源获得的是 TI 直接以外的经销商还是 TI 授权经销商?

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您好!

    我们现在可以看到您的原理图-谢谢。

    我看到有源滤波器电路中使用了大量100k、I Meg 甚至10兆欧姆电阻器。 OPA188采用斩波架构。 斩波器电路中的开关存在电荷转移。 与开关相关的电荷传输会产生调制标称输入偏置电流的电流瞬变。 输入电流流经的低值和中值电阻器通常不会观察到这种影响。 但是、当输入电流流经非常高的电阻时、情况会变得更加明显。 低电平电流噪声转换为在运算放大器输出端观察到的电压噪声。

    OPA188具有比 OPA187更宽的带宽和更高的内部斩波频率。 因此、在您的应用中、如果这确实是观察到的噪声源、则影响可能更加明显。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    感谢你的答复。
    我可以理解斩波器为输入电荷的原因。
    这是有道理的、尽管我感到惊讶的是、它会对高阻抗电路造成如此大的干扰。
    我们可以转移到 OPA187、OPA187似乎可以在我们目前开发的所有电路中工作。
    你们的两位同事 Michael 和 Kai 也回答了我的问题。
    您将知道您对 OPA188的响应、并且您将知道它们是如何收到的。
    如果其他用户没有遇到我们所面临的问题、那么您的解释确实符合症状。
    你们的两位同事都说、该部件似乎不会引起任何广泛的问题、因此我认为我们将转至 OPA187。
    OPA188的噪声性能优于 OPA187、但后者使用的电流较少、因此必须达到折衷。
    总之、这两款器件的性能都给我留下了深刻的印象。
    我现在将尝试通过网站向您发送此电子邮件、因为这是一封没有回复的邮件、而且我之前的尝试未成功。
    如果可以、请将这些评论传递给 Michael 和 Kai。
    此致、
    欧内斯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    使用斩波方案来提供 OPA188等超低输入失调电压的自动置零运算放大器旨在与电阻较低的源(如电桥、电子秤应变仪等)配合使用 所有这些应用的共同之处在于、极低的信号必须放大极高的增益(>100)、并且所有反馈电阻器都具有极低的欧姆值以保持低噪声。 这是 OPA188能够展示其出色性能的典型应用!

    我想是马雷克做了这项非凡的噪声分析:

    e2e.ti.com/.../6747.2188-Input-Bias-Current-Commutation.ppt

    如本文第11页所示、在高增益和低欧姆反馈电阻器(例如100R 和10k)下、斩波器噪声不是主要噪声源。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    感谢你的答复。
    自1965年以来、我一直参与超低电平直流放大器的设计和开发(确实如此!)
    那是我和 Dynamco 在一起的时候。
    如果您查看我们的网站、您将看到一些应用。 EM 网站位于 www.emelectronics.co.uk
    几年前、我为 Keithley 仪器进行了咨询工作、我曾了解亲爱的老 Joe F Keithley 和他的儿子 JP。
    EM Electronics 自1979年以来一直在营业。
    我很欣赏输入端的电荷注入这一点、我们将电荷注入到低于1pc 的脉冲。
    我们发现 OPA187在我们的电路中工作、例如我向您发送的隔离器电路、这就是我们将来要使用的器件。
    我们本来希望在250nV pk/pk 时188的0.1Hz 至10Hz 噪声系数、但我们将在400nV pk/pk 时趋稳187。
    我要感谢托马斯和迈克尔,感谢你花了时间和帮助我们作出这方面的决定。
    此致、
    欧内斯特