请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA551 主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA547
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我想使用单电源的 OPA551。
1.当放大器由+-30V 电源供电时,放大器电路工作;
2.当放大器由单电源供电时、会出现问题。
这是 TINA 仿真文件。
e2e.ti.com/.../8737.OPA551.TSC
1、Opra551可使用单电源吗? 我的仿真是否有问题?
2.您能否推荐 输出电压至少为50V、电流至少为200mA 的放大器?
期待您的回复。
此致、
DI