This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA551:使用具有单电源的放大器

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA551, OPA547
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799277/tina-spice-opa551-use-the-amp-with-single-supply

器件型号:OPA551
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA547

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

 我想使用单电源的 OPA551。  

 1.当放大器由+-30V 电源供电时,放大器电路工作;

2.当放大器由单电源供电时、会出现问题。

 这是 TINA 仿真文件。

e2e.ti.com/.../8737.OPA551.TSC

 1、Opra551可使用单电源吗? 我的仿真是否有问题?

 2.您能否推荐 输出电压至少为50V、电流至少为200mA 的放大器?

 期待您的回复。

 此致、

 DI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    请查看数据表:共模输入电压必须与电源轨保持2.5V 的距离。 并且 OPA551的输出电压也不会达到电源轨。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Di、

    OPA551可使用单电源、但必须确保输入共模电压范围和电压输出范围得到遵守。 如果超出该范围、运算放大器将不会在其线性工作范围内工作、结果将失真和削波。

    请记住、电源不是双电源的+30V/-30V、而是等效单电源将是+60V/0V。因此、共模电压(VCM)范围为(V–)+ 2.5至(V+)–2.5V、 对于单个+60V 电源、VCM 将为+2.5V 至+57.5V。 对于 IO = 200mA、必须对(V–)+ 3至(V+)–3V 的电压输出(Vout)范围进行类似的考虑。 Vout 将限制为+3V 至+57V

    也许这篇来自 TI "信号"的博客将帮助我们更清楚地了解这些概念:

    e2e.ti.com/.../op-amp-voltage-ranges-input-and-output-clearing-some-confusion

    并查看此应用公告:

    www.ti.com/.../sboa059.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    感谢您的回复。
    您能否推荐具有至少50V 输出电压和200mA 输出电流的单电源放大器?
    我认为 opa547可用于我的应用。

    此致、
    DI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    OPA547在其输出端无法达到0V、或者:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Di:

    Kai 关于 OPA547电压输出限制的观点不允许其输出摆动至0V、使用单个+50V 电源。 您必须提供某种程度的负 V-电源、例如-3或-5V、或者将下摆幅限制限制限制在比0V 接地电平高约+2V。 否则、OPA547将是一个不错的选择。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程