This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353:LF353使用问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LF353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799172/lf353-lf353-use-problem

器件型号:LF353

您好:

我使用的是 LF353。 当我订购一批新的 LF353时、在测试期间 OUT (7引脚)的输出偏差非常大。

原因是什么。

验证方法如下:

1.交叉验证:验证结果、问题出在 IC 上

LF353差分输出系列的电阻和电容已移除、但问题保持不变。

故障 IC 的测试条件与正常 IC 相同。

IF353. 差分输入电压(mV)(5引脚和6引脚) 7引脚(mV) 1引脚(mV)
测试正常 IF353
100.1. 93.1. 93.3.
测试故障 IF353
100.3. 110.2.

110.9.

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    电路图如下:

    U13-A 和 U13-b 表示 LF353双通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    这与 LF353输入失调电压的制造容差有关。 在+/-5mV 的额定典型输入失调电压下、差分放大器的输出失调电压将为+/-10mV:

    不过、请记住、根据数据表、在室温下、LF353的最大输入失调电压甚至可以高达+/-10mV、从而使电路的输出失调电压高达+/-20mV。

    因此、您的测量值完全符合 LF353的数据表规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好、

    起亚正确。 引脚7的增益为2时将出现输入失调误差。
    您是否希望推荐使用失调电压更低的运算放大器?
    此应用中需要的精度是多少?