您好:
我使用的是 LF353。 当我订购一批新的 LF353时、在测试期间 OUT (7引脚)的输出偏差非常大。
原因是什么。
验证方法如下:
1.交叉验证:验证结果、问题出在 IC 上
LF353差分输出系列的电阻和电容已移除、但问题保持不变。
故障 IC 的测试条件与正常 IC 相同。
| IF353. | 差分输入电压(mV)(5引脚和6引脚) | 7引脚(mV) | 1引脚(mV) |
|
测试正常 IF353
|
100.1. | 93.1. | 93.3. |
| 测试故障 IF353 |
100.3. | 110.2. |
110.9. |
。
此致
Leon
文晔集团 μ A
广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A
手机:(86) 159 8985 2994
电话:(86) 755-26743880 分机:6643
传真:(86) 755-26743990