This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6132:轨到轨是否适用于12V 和-5V 的非对称电源?

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799786/lm6132-will-rail-to-rail-works-to-an-asymmetric-power-supply-of-12v-and--5v

器件型号:LM6132

我正在为我的项目准备一个轨到轨运算放大器。 我需要一个由12V 电源供电的运算放大器、而-5V 电源可生成接近这些值的输出电压、至少接近12V 正电压、输出端不需要达到负电源的值。

我找到 了 LM6132、并在其数据表中读出 它具有2.7V 至24V 以上的宽电源电压范围。但同时、它显示"对于5V 电源、典型值"和"轨到轨输出摆幅0.01V 至4.99V"。

因此、我想知道它是否可以由非对称电源供电、如果使用非对称电源、它是否可以在其输出端达到12V 的正 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EugMesmo、

    如果您提供12V 和-5V 电源、则器件允许的总电源为17V。 输出摆幅将与电源轨相差约20mV (查看最近的24V 额定电源)。

    因此、要直接回答您的问题、是的、它可以由非对称电源供电、并且可以达到12V 的正 VDD。 对于非对称电源、也要注意共模电压和 CMRR。

    最棒的
    Paul