Other Parts Discussed in Thread: LM6132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM6132 我正在为我的项目准备一个轨到轨运算放大器。 我需要一个由12V 电源供电的运算放大器、而-5V 电源可生成接近这些值的输出电压、至少接近12V 正电压、输出端不需要达到负电源的值。
我找到 了 LM6132、并在其数据表中读出 它具有2.7V 至24V 以上的宽电源电压范围。但同时、它显示"对于5V 电源、典型值"和"轨到轨输出摆幅0.01V 至4.99V"。
因此、我想知道它是否可以由非对称电源供电、如果使用非对称电源、它是否可以在其输出端达到12V 的正 VDD。