我有一个使用 LMP8481感应直流电流的设计。 我制作了1000块电路板、其中10块电路板在我使用热风枪提高温度时、没有电流漂移的输出电压会出现问题。
我已经检查了基准电压是否漂移、但在正常电路板和不良电路板上、这似乎是稳定的。
此外、当我更换 LMP8481时、问题似乎可以解决。
这是预期行为还是预测行为?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bram、
我只是想展示在基于规格的最坏情况下、VOS 的预期值是多少。 这不是所有零件、但可能位于分布的尾端。
265µV VOS 最坏情况的一个示例是在室中使用了一个-m Ω VOS。 温度变化为900µV μ V 的 VOS。
从这两个最坏情况的 VOS 值265µV μ V 到900µV μ V、我们得到的 VOS 从室温到整个温度范围的增量为1.165mV。 VOS 的差值可能会导致1.165mV * 20.2= 23.53mV 的输出变化。 20.2增益来自温度范围内的增益。
Vos 误差被添加到输入端、因此即使当 Vsense = 0V 时、VOS 也被添加到输入端并由放大器增益。
您还可以看到 PSRR 和 CMRR 导致的 VOS 误差的其他因素。 可以根据您的应用与数据表中的条件之间的差异来计算这些值。 即 VCC 和 VCM = 48V。 下面的培训链接详细介绍了这些误差来源。