This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:LMP8481以100的每1个温度漂移

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8481
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799346/lmp8481-lmp8481-temperature-drift-on-1-in-a-100

器件型号:LMP8481

我有一个使用 LMP8481感应直流电流的设计。 我制作了1000块电路板、其中10块电路板在我使用热风枪提高温度时、没有电流漂移的输出电压会出现问题。

我已经检查了基准电压是否漂移、但在正常电路板和不良电路板上、这似乎是稳定的。

此外、当我更换 LMP8481时、问题似乎可以解决。

这是预期行为还是预测行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bram de Haas、您好!

    感谢您使用 fourm 回答您的问题。 规格是温度范围内的+/- 900µV VOS。 该值在整个温度范围内是否比900µV μ F 还要差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    感谢您的快速回复。

    当我向芯片施加热量时、我看到10mV 的漂移、但它仅在1/100的芯片上。

    此致、
    布兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bram、

    您能否提供更多详细信息并向我们展示您的原理图?

    您使用什么分流器? 增益是多少? 共模输入电压是多少? 请提供更多详细信息。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bram、

    我假设您的意思是、这是在输出漂移时。  我还对您的设置有疑问、尤其是您使用的增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、输出漂移。 我们使用的增益为20倍,但即使没有电流流流过感应电阻器,也会测量漂移。

    布拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bram、

    我只是想展示在基于规格的最坏情况下、VOS 的预期值是多少。  这不是所有零件、但可能位于分布的尾端。   

    265µV VOS 最坏情况的一个示例是在室中使用了一个-m Ω VOS。  温度变化为900µV μ V 的 VOS。  

    从这两个最坏情况的 VOS 值265µV μ V 到900µV μ V、我们得到的 VOS 从室温到整个温度范围的增量为1.165mV。  VOS 的差值可能会导致1.165mV * 20.2= 23.53mV 的输出变化。  20.2增益来自温度范围内的增益。  

    Vos 误差被添加到输入端、因此即使当 Vsense = 0V 时、VOS 也被添加到输入端并由放大器增益。

    您还可以看到 PSRR 和 CMRR 导致的 VOS 误差的其他因素。  可以根据您的应用与数据表中的条件之间的差异来计算这些值。  即 VCC 和 VCM = 48V。  下面的培训链接详细介绍了这些误差来源。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-9-understanding-common-mode-voltage-error?cu=456802

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-11-understanding-power-supply-rejection-error?cu=456802

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bram、

    我同意 Javier 的看法:900µV x 20 = 18mV。 因此、看到10mV 的漂移时、您应该不会感到意外...

    Kai