主题中讨论的其他器件:INA826S、 INA826、 INA317、 INA118、 TPS60400、 MAX660
您好!
我正在尝试找到此组件所需的最低电源电压。
在数据表的一个位置、它被规定为±2.25、但在另一个位置、它被规定为±1.5。
这是什么?
我的应用是由3.7V 电池供电、原则上可以使用+3.7V (减去一些损耗)或~±1.65V 的缓冲中间轨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试找到此组件所需的最低电源电压。
在数据表的一个位置、它被规定为±2.25、但在另一个位置、它被规定为±1.5。
这是什么?
我的应用是由3.7V 电池供电、原则上可以使用+3.7V (减去一些损耗)或~±1.65V 的缓冲中间轨
您好、Tamara、
标题很好,周围应该有更多的。
感谢您的澄清。 令人惊讶的是(在某些地方、我目前找不到) INA828被推荐为 INA118的新替代品。 这似乎非常可疑、因为它们在不同的电压和不同的电源电流下运行。 无论采用哪种方法、要求都与我在上面的列表中突出显示的一样。 与 INA 819类似、但电源电压较低。 你有这样 的东西吗?
对于 INA317的建议令人惊讶、因为它的噪声级别是我尝试替换的噪声级别(828)的6倍、而偏移电压是819或333的5倍。 事实上,819和828都是完美的,如果不是因为高电源电压(>1.8)。 此外、下面显示的数据无法理解。 失调电压误差如何是该值的2.5倍?
-反洗钱