This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:数据表中关于最小电源电压的信息自相矛盾

Guru**** 2534890 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826S, INA826, INA828, INA317, INA118, TPS60400, MAX660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/798037/ina828-datasheet-has-contradictory-info-regarding-minimum-supply-voltage

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件:INA826SINA826INA317INA118TPS60400MAX660

您好!

我正在尝试找到此组件所需的最低电源电压。

在数据表的一个位置、它被规定为±2.25、但在另一个位置、它被规定为±1.5。

这是什么?

我的应用是由3.7V 电池供电、原则上可以使用+3.7V (减去一些损耗)或~±1.65V 的缓冲中间轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eaml、

    请参见 INA826S、而不是 INA826。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是完全不同的部件、不符合我们的规格/标准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eaml、

    "完全不同"是什么意思? 规格几乎相同。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找与 INA 828非常相似的器件、而不是826。

    我们所需的规格等于(或最好大于) 828:

    CMRR dB 125. 120
    PSRR dB 130 130
    Vo、I uV 10. I/20、o/<50
    VN、I? ÖHz μ V 8. 7.
    SR V/ms 0.9. 1.2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的意思:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论哪种方式、您的答复都不能解决 OP 中的问题。
    正确的最小电源电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eaml、

    啊、抱歉、我的错误:我混淆了 INA828和 INA826!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    没问题、我们都犯了错误、我看到您在这里很忙...
    有人建议如何以最佳方式继续? 也许我错过了一些更好的组件选择?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EAML、

    感谢您的发帖。 我刚刚与团队确认了这一点。 电源电压范围为+/-2.25V 至+/-18V。 很抱歉、我们将更新数据表以解决此问题。

    对于 INA828的低电压替代产品、您能否帮助阐明要求? 带宽、失调电压、噪声等? 您是否看过 INA317?

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    标题很好,周围应该有更多的。

    感谢您的澄清。 令人惊讶的是(在某些地方、我目前找不到) INA828被推荐为 INA118的新替代品。 这似乎非常可疑、因为它们在不同的电压和不同的电源电流下运行。 无论采用哪种方法、要求都与我在上面的列表中突出显示的一样。 与 INA 819类似、但电源电压较低。 你有这样 的东西吗?

    对于 INA317的建议令人惊讶、因为它的噪声级别是我尝试替换的噪声级别(828)的6倍、而偏移电压是819或333的5倍。 事实上,819和828都是完美的,如果不是因为高电源电压(>1.8)。 此外、下面显示的数据无法理解。 失调电压误差如何是该值的2.5倍?

    -反洗钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eaml、

    您是否考虑过通过 TPS60400或 MAX660等电荷泵电压逆变器生成负电源电压、例如?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来是一个有趣的选择。

    谢谢你。