主题中讨论的其他器件: TLV3502
大家好、
我们的供应商在其电路板的输出级之一使用了 TLV271。 它们向运算放大器的电源引脚施加0-15V 电压。 其同相输入连接到 DAC 的输出之一。 DAC 的最大输出电压为4.096V。 运算放大器的增益固定为2.5。 运算放大器输出通过220欧姆的串联电阻器连接到 DB25连接器的引脚。
我们通过5m 电缆将 DB25连接器上的输出引脚连接到一个15K 电阻器(电路板的运算放大器输入级)。 当我们打开和关闭电路板时、供应商电路板上的运算放大器被锁存。 无论我们做什么、我们供应商电路板的运算放大器的输出始终低于2.7V。 我们尝试了另一个供应商电路板、运算放大器的输出始终低于7.3V。 请告诉我这是该器件的典型问题还是我们的供应商的使用问题。 如果稍后、请告诉我原因。
非常感谢。