Other Parts Discussed in Thread: TLC2272
您好!
我从 TLC2272 (V+=3.3V、V-=0)制作了一个简单的缓冲电路。 IN+1引脚的输入是来自100k 电位计的+1.25V DC。 输出显示直流电压(1.25V)+ 100mV 峰间噪声、频率为1MHz。 我们最终不得不添加一个2.2uF 电容器来将噪声衰减到可管理的输出、但这是非常奇怪的、并且可以识别噪声耦合的位置!
此致、
Tony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路中噪声的主要来源是100k 电位计。 100k 电位器的热噪声频谱密度为40nV/rtHz、Vnr=(4*KTR)^.5、因此您需要在单位增益噪声带宽内整合频谱密度噪声:Vn_rms=Vnr*(BWN)^.5=Vnr*(1.57*2.2MHz)^.5 = 74uVpp–或访问以下 TI 高精度实验室链接。 但是、由于计算出的噪声远不及您看到的噪声、因此最可能的原因是噪声电源对噪声进行馈送–您是否使用开关电源电压? 如果是这样、您需要在电源引脚上的电源轨之间添加一个大旁路电容器(~1uF)。