This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:一个输出1MHz 噪声的简单缓冲器电路。

Guru**** 2874170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834171/tlc2272-a-simple-buffer-circuit-outputting-a-noise-of-1mhz

器件型号:TLC2272

您好!

我从 TLC2272 (V+=3.3V、V-=0)制作了一个简单的缓冲电路。 IN+1引脚的输入是来自100k 电位计的+1.25V DC。 输出显示直流电压(1.25V)+ 100mV 峰间噪声、频率为1MHz。  我们最终不得不添加一个2.2uF 电容器来将噪声衰减到可管理的输出、但这是非常奇怪的、并且可以识别噪声耦合的位置!

此致、

Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路中噪声的主要来源是100k 电位计。 100k 电位器的热噪声频谱密度为40nV/rtHz、Vnr=(4*KTR)^.5、因此您需要在单位增益噪声带宽内整合频谱密度噪声:Vn_rms=Vnr*(BWN)^.5=Vnr*(1.57*2.2MHz)^.5 = 74uVpp–或访问以下 TI 高精度实验室链接。   但是、由于计算出的噪声远不及您看到的噪声、因此最可能的原因是噪声电源对噪声进行馈送–您是否使用开关电源电压? 如果是这样、您需要在电源引脚上的电源轨之间添加一个大旁路电容器(~1uF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您添加的电容器、如果输出端可能发生振荡、希望输入端能够滤除电阻器噪声  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们希望您的问题得到解决。 我现在要关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时回复以重新打开。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要尝试将该滤波器电容器放置在输入引脚-电位计输出上。