主题中讨论的其他器件: LM7332、 TLV7011
大家好、
我尝试使用 TLV7031设计同相比较器。 我的 VH 为3V、VL 为2.4V、迟滞为600mv。
让我解释一下我是如何解决这个问题的。 数据表中的迟滞在公式编号(6)中给出。 我知道我的迟滞、因此我固定了 R1、找到了 R2。
将 R1和 R2的值置于 eq (4)中以查找我的 Vref。 我是否知道这种方法是正确的。
根据我的模拟结果,不正确。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv7031.pdfe2e.ti.com/.../NPM.TSCPlease查找随附的仿真文件。
此致
哈里