This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:用于 TLV703x 的具有迟滞功能的同相比较器

Guru**** 2529990 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, LM7332, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833681/tlv7031-noninverting-comparator-with-hysteresis-for-tlv703x

器件型号:TLV7031
主题中讨论的其他器件: LM7332TLV7011

大家好、

我尝试使用 TLV7031设计同相比较器。 我的 VH 为3V、VL 为2.4V、迟滞为600mv。

让我解释一下我是如何解决这个问题的。 数据表中的迟滞在公式编号(6)中给出。 我知道我的迟滞、因此我固定了 R1、找到了 R2。

将 R1和 R2的值置于 eq (4)中以查找我的 Vref。 我是否知道这种方法是正确的。

根据我的模拟结果,不正确。

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv7031.pdfe2e.ti.com/.../NPM.TSCPlease查找随附的仿真文件。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    通过固定 R1来找到 R2的公式源自公式4和5。 因此、我认为您应该从使用等式4和5开始、并求解这两个中的同一变量。 换句话说、使用提供的两个独立方程(方程4和5)来执行以下步骤:

    1. 用一个变量求解这两个方程式。
      1. 在随附的示例中、它是 Vref。
      2. 选项是
      1. 参考电压
      2. R1
      3. R2
    • 将两个方程设置为相等、并假设两个剩余未知量中的一个。
      1. 在该示例中、我假设 R1为10k。
    • 在进行此假设后求解该变量。
      1. 在本例中、我会求解 R2
        1. R2的结果与您的55k 一致。
    • 将假设值和求解值插入其中一个公式、求解第三个未知值。
      1. 在我的示例中、我最后使用数据表中的等式4求解了 Vref、并得到了2.538V 的 Vref。

    通过以这种方式处理问题、您只需做一个假设、并使用两个方程式来解决三个未知因素。

    我还附上了 TINA 文件、当使用瞬态仿真和我使用的源时、阈值恰好为2.4V 和3.0V。 还要注意、该仿真模型具有内部迟滞和输入偏移。 这就是直流传输特性关闭但这些公式理想的原因。

    谢谢、

    Joe

    e2e.ti.com/.../NPM_5F00_revised.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我的 à 是.The reference of the comparator are 放在该范围内、尤其是 REFH=1.282、REFL=1.182 μ s、这意味着迟滞为100mV。

    有关 I/P 的详细信息、请参阅随附的仿真文件

    我的 I/P 和 O/P 看起来相同。我知道 whye2e.ti.com/.../LPM_5F00_revised-_2D00_-Copy.TSC 吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我将检查您如何计算比较器的基准电压。 当我使用我为 Vref 提供的公式计算它时、我得到了一个用于比较器的1.244V 基准电压、而不是您在那里放置的900mV 源电压。 使用1.244V 电源时、比较器迟滞阈值如下图所示。 它们大约是您需要的1.282和1.182的阈值。  

    我认为这是您在比较器中寻找的响应。 我已连接一个电路、比较器的基准电压更改为1.244V。

    此致、

    Joe

    e2e.ti.com/.../LPM_5F00_revised_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、  

    我认为我误解了你的问题。 我想您希望从缓冲器输入到比较器输出的阈值为1.282和1.182。

    为此、我为比较器使用了875mV 基准电压、并使用了473k 的 R4电压。 我已经连接了具有这些阈值的电路、从 LM7332的输入到 TLV 的输出。 很抱歉造成混淆。

    此致、

    Joe

    e2e.ti.com/.../LPM_5F00_revised_5F00_3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    非常感谢。我仿真了这个电路。我的输出看起来很奇怪。请微调所附的结果。

    O/P 始终为高电平

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    请忽略之前的电子邮件。当我更改参考文时、它工作正常。

    但是、当我将 I/P 频率更改为100kHz 时、我可以看到 I/P 和 O/P 中出现相移。我是否可以知道原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    您能否向我发送您的 TINA 文件?您的输入范围是多少? 了解您的输入范围将有助于我更好地了解您想要设置的阈值。 我的印象是、当 VG1为1.282时、您希望比较器输出高电平、而当 VG1为1.182时、比较器输出低电平。  

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    随此电子邮件一起发送仿真文件。  我观察到、在高频时、假设100kHz、输入和输出之间存在180度相移。

    此致

    哈里

    e2e.ti.com/.../LPM_5F00_revised-.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    您正在使用传播延迟(uSec)相当长的非常慢的比较器(纳瓦级功耗)进行仿真。  如果您需要使用100kHz 输入运行、我建议您切换到 TLV7011、速度大约快10倍。  使用该器件时、相位误差应显著减小。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我发现该器件建模延迟为5us、这就是您在10us 输入信号上获得180度相移的原因。 我更改了模型、使其具有数据表中所示的3us 典型传播延迟。

    随附的是您的固定原理图。

    此致、

    Jonnye2e.ti.com/.../LPM_5F00_revised.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    很抱歉耽误你的答复。

    TLV7011对我来说工作正常。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    非常感谢。

    现在工作正常。感谢您的支持。

    此致

    哈里