This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:负电源轨中的电流

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832144/ths4541-current-in-negative-rail

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: LM7705

 你(们)好  

为了提高 SNR、我使用 LM7705来驱动 THS4541引脚的 VSS、正如 TI 建议的、

该 开关电容器稳压器的数据表中的偏置、 随着  输出电流的增加、稳压器输出端的噪声将增加、

此器件 可提供的最大电流为26mA

 原因 我不知道 THS4541 VSS 引脚需要多少电流、我不确定该稳压器是否能够驱动4个运算放大 器?

谢谢大家

Vahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您要尝试使用单个 LM7705来提供4-THS4551吗?  

    1.稳压器输出上的噪声将由电容过滤,并进一步被 THS4541极高的 PSRR 抑制

    我认为 THS4541大约为11mA、所以您可以根据 LM7705提供其中的2个

    3.改善噪声的方法并不多,但在负电源上提供-0.23V 的摆幅至接地 HD 性能-如果您不需要摆幅至接地(大多数 ADC 驱动器应用不需要),则您可能不需要这种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4541的数据表 提到运算放大         器的问题电流约为11mA、但未具体说明与正电源轨的关系以及与负电源轨的关系。

    对我来说重要的是负轨电流。

     我在 输出端使用了电容器和铁氧体磁珠,但  仍然存在不可接受的噪声。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流应相等、+Vcc 上的输入电流为11mA、-Vcc 上的输出电流为11mA。  

    是的、如果-Vcc 上存在噪声、这是一个问题、但作为与该开关电源相关的差分信号、有多少东西被传输到差分输出引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定负电源和正电源是否具有相同的电流,如何确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vahid、  

    如果您可以将电路板连接到台式电源、这是最简单的方法。 否则、您可以尝试测量电源中小型串联电阻器上的压降。  

    此致、