Other Parts Discussed in Thread: THS4541, LM7705
主题中讨论的其他器件: LM7705
你(们)好
为了提高 SNR、我使用 LM7705来驱动 THS4541引脚的 VSS、正如 TI 建议的、
该 开关电容器稳压器的数据表中的偏置、 随着 输出电流的增加、稳压器输出端的噪声将增加、
此器件 可提供的最大电流为26mA
原因 我不知道 THS4541 VSS 引脚需要多少电流、我不确定该稳压器是否能够驱动4个运算放大 器?
谢谢大家
Vahid
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, LM7705
你(们)好
为了提高 SNR、我使用 LM7705来驱动 THS4541引脚的 VSS、正如 TI 建议的、
该 开关电容器稳压器的数据表中的偏置、 随着 输出电流的增加、稳压器输出端的噪声将增加、
此器件 可提供的最大电流为26mA
原因 我不知道 THS4541 VSS 引脚需要多少电流、我不确定该稳压器是否能够驱动4个运算放大 器?
谢谢大家
Vahid
那么、您要尝试使用单个 LM7705来提供4-THS4551吗?
1.稳压器输出上的噪声将由电容过滤,并进一步被 THS4541极高的 PSRR 抑制
我认为 THS4541大约为11mA、所以您可以根据 LM7705提供其中的2个
3.改善噪声的方法并不多,但在负电源上提供-0.23V 的摆幅至接地 HD 性能-如果您不需要摆幅至接地(大多数 ADC 驱动器应用不需要),则您可能不需要这种方法。