This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
*我想知道在选择增益时发挥关键作用的内部 Rint 电阻器值、我还注意到 INA225的压摆率大约为0.4V/us、 这对于我的应用似乎不太适用(一般而言)。
*在进入制造阶段之前、我是否可以使用 INA225对我的电路进行仿真。
* 我在使用 CT 的应用中有几个问题。
检测电阻器上的电压将为+/- 0.4V (因为 CT 输出为50mA、最大 IP 为100A、Rs 为5.76Ohm)。
我想知道、当放大器的输入为负时、如果是单向和双向的、会发生什么情况?
谢谢。
您好、Lakshminarayana、
感谢您考虑使用德州仪器。 根据我可以从数据表中收集的信息、您可以通过将 rint (1250/0.992-1250-10)=12500计算内部输入阻抗。 这会产生155千欧姆的电阻(我将与我们的设计工程师之一确认)。
您可以使用 此处提供的 SPICE 模型之一来仿真您的电路。
当电流反向流动并在分流器上产生负电压时,输出端将看到 Vout=REF-|Vshunt|*gain。
您好 Lakshminarayana、
很抱歉耽误你的回答。 我从设计工程师那里发现、Rint 值应为25k 欧姆。 如果使用数据表中提供的示例条件(Rs = 10),则增益误差因子= 1250*25000/(1250*10+1250*25000+10*1250)=.99167。
您好!
感谢您的参与。
我想知道您在哪里找到了这个公式:" Vout=REF-|Vshunt|*gain "。
谢谢。
感谢您的回复。
我是否可以通过任何方法来仿真我的电路? 我不明白如何使用 TINA S/W 是否有其他 S/W?
(您能否为我提供有关 TINA 的教程链接?)
此致、
Lakshminarayana K N.
您好 Lakshminarayana、
我们的模型与 PSpice 兼容、因此您可以将其导入到任何基于 PSpice 的仿真器中、例如 Cadence 或 TopSpice。 我们还提供了有关如何使用 TINA 的参考资料:
此致、
Ian Williams
应用经理
电流检测