This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:INA225和压摆率的 RINT 值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834517/ina225-rint-value-of-ina225-and-slew-rate

器件型号:INA225

您好!

*我想知道在选择增益时发挥关键作用的内部 Rint 电阻器值、我还注意到 INA225的压摆率大约为0.4V/us、 这对于我的应用似乎不太适用(一般而言)。

*在进入制造阶段之前、我是否可以使用 INA225对我的电路进行仿真。

* 我在使用 CT 的应用中有几个问题。

检测电阻器上的电压将为+/- 0.4V (因为 CT 输出为50mA、最大 IP 为100A、Rs 为5.76Ohm)。

我想知道、当放大器的输入为负时、如果是单向和双向的、会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    感谢您考虑使用德州仪器。  根据我可以从数据表中收集的信息、您可以通过将 rint (1250/0.992-1250-10)=12500计算内部输入阻抗。  这会产生155千欧姆的电阻(我将与我们的设计工程师之一确认)。

    您可以使用 此处提供的 SPICE 模型之一来仿真您的电路

    当电流反向流动并在分流器上产生负电压时,输出端将看到 Vout=REF-|Vshunt|*gain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Simmons:
    2天没听到过您的声音。 设计工程师对这些值有任何反馈?

    谢谢、此致、

    Lakshminarayana K N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    很抱歉耽误你的回答。  我从设计工程师那里发现、Rint 值应为25k 欧姆。 如果使用数据表中提供的示例条件(Rs = 10),则增益误差因子= 1250*25000/(1250*10+1250*25000+10*1250)=.99167。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    我想知道您在哪里找到了这个公式:"  Vout=REF-|Vshunt|*gain "。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    我没有直接从数据表中的任何特定位置提取该公式。  然而、我们所有的模拟电流分流监控器的工作原理是将分流器上的电压乘以器件增益并将其添加到 REF 值。  我使用了一个减号和绝对值括号来强调对于反向电流、输出值将小于 REF 电压。  数据表确实提供了一些有关电流方向如何生成高于或低于 REF 的输出的信息、如下面的代码段所示。

    为了进一步说明我的反向电流意思、我附上下面的一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我是否可以通过任何方法来仿真我的电路? 我不明白如何使用 TINA S/W 是否有其他 S/W?

    (您能否为我提供有关 TINA 的教程链接?)

    此致、

    Lakshminarayana K N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    我们的模型与 PSpice 兼容、因此您可以将其导入到任何基于 PSpice 的仿真器中、例如 Cadence 或 TopSpice。 我们还提供了有关如何使用 TINA 的参考资料:

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测