This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4001:采用复合架构时、输出电压比预期电压高0.5V。

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2652, THS4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829219/ths4001-output-voltage-is-0-5v-greater-than-the-expected-voltage-with-composite-architecture

器件型号:THS4001
主题中讨论的其他器件:TLC2652

您好!

我使用的是具有 TLC2652 (斩波稳定型运算放大器)和 THS4001 (高速运算放大器)的复合运算放大器。

如果输入电压为来自电池 V1且没有交流输入的-5V、则由于电路增益为0.4、因此预期输出电压为2V。

如果未为 THS4001运算放大器电源引脚添加6.8uF 的衰减(极化)、我能够测量2V 电压。

我在 THS4001的电源引脚上使用0.1uF (陶瓷电容)和6.8uF (钽电容)的并联组合。

在这两个衰减下、我的输出电压为2.5V、但只有0.1uF 衰减、我能够测量2V。

这种情况的原因可能是什么。

请注意:对于 TLC2652、仅使用0.1uF (陶瓷)分接头。

谢谢

Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、  

    我不确定如何更好地分析您在图中所示的电路。 我不确定该电路是否能够作为复合环路正常工作、因为两个放大器共用相加结。 我还担心连接到 TLC2852的正反馈会导致振荡。 我建议您遵循以下应用手册中所示的标准复合配置之一。  

    http://www.ti.com/lit/an/sboa002/sboa002.pdf

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您推荐该应用手册。

    您能不能为我提供斩波稳定型运算放大器、该运算放大器正计划用于复合架构中。

    TLC2652斩波稳定型运算放大器的方框图显示了连接到 VDD-的外部电容器 CXA 和 Cxb。

    我想知道它为什么连接到 VDD -。

    谢谢

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我尝试了您在仿真中建议的复合配置。

    预期输出是在输出中未实现的方波。

    谢谢

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我还尝试将 THS4001的反相输入推至 TLC2652的反相输入。  

    我将按预期获得正确的输出。

    请帮助我是否可以实现。

    谢谢

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、  

    我相信、复合电路不能为您服务的原因是您似乎使用的是5MHz 信号、但 TLC2652只是一个1.9MHz 放大器。 如果您使用带宽更高的放大器、则应该能够正确地看到信号。 您的第二个电路正常工作、因为您直接驱动 THS4001的求和节点、这将消除斩波放大器的精度优势。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、这第二个复合信号可能会起作用-斩波器将控制最终的直流输出电平-随着较慢的器件接管输出控制、将会有一个较长的电气稳定尾。 由于4001在斩波器环路内增加了传播延迟、因此还可能存在一些稳定性问题、因此您应该检查-输出点噪声仿真是一种快速实现该目的的方法。转至100MHz、查找点输出噪声中的尖峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    实际上、我提到了一篇与复合放大器相关的旧文章、并遵循了他们建议的相同电路。

    实际上、我阅读了 TI 针对复合运算放大器架构建议的文章、发现转换率和精度是基于 R3和 R4电阻器实现的。

    我没有找到如何选择电阻器的值。 请帮助我学习相同的知识。

    谢谢

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    正如建议的那样、我尝试对复合架构进行噪声分析。

    下面是相同情况下的输出噪声和总噪声曲线。

    我在曲线中找不到任何尖峰。  

    此外、1MHz 频率下的总噪声为21.32uV。

    您能帮我理解这项分析吗?

    谢谢

    Pavithra Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据放大器的合理值选择 R4、然后通过第2页的公式设置 R3  

    R3 = R4 R2/(2•R1)–1

    此致、