主题中讨论的其他器件:TLC2652、
您好!
我使用的是具有 TLC2652 (斩波稳定型运算放大器)和 THS4001 (高速运算放大器)的复合运算放大器。
如果输入电压为来自电池 V1且没有交流输入的-5V、则由于电路增益为0.4、因此预期输出电压为2V。
如果未为 THS4001运算放大器电源引脚添加6.8uF 的衰减(极化)、我能够测量2V 电压。
我在 THS4001的电源引脚上使用0.1uF (陶瓷电容)和6.8uF (钽电容)的并联组合。
在这两个衰减下、我的输出电压为2.5V、但只有0.1uF 衰减、我能够测量2V。
这种情况的原因可能是什么。
请注意:对于 TLC2652、仅使用0.1uF (陶瓷)分接头。
谢谢
Pavithra Joshi