主题中讨论的其他器件:OPA2132、 OPA627、 OPA37、 OPA828
下图参数,第四部分 使用 OPA627或 OPA2132之前没有噪声。 使用 OPA637时、如果增益过大、信号将失真。 关闭当前端的音量、音频中断仍然存在、原因是什么?
结果表明、当 OPA637用于 IV 转换且反馈电阻大于560R 时、输出中的声音损坏、当反馈电阻小于560R 时、断开的声音消失。 但在后一级的 LPF 部分、其他电路是相同的。
为了满足 OPA637的稳定增益(5dB)、反馈电阻从620R 更改为3.2K。 当信号源静音时、会产生更多噪声。 如果反馈电阻不变并继续使用620R、则增益和噪声将会小得多。 但在其他放大器的反馈电路中使用620R 时,它没有类似的噪声。
LPF 输出 LOUT 使用10K 可调电位计进行音量控制。 当前端信号静音时、扭转电位计和低频喇叭膜片将会大幅移动。 在音量增加过程中、喇叭膜片向内移动、音量减小、喇叭膜片向外移动。 移动幅度与电位计的速度有关。 扭转速度越快、膜片的振幅就越大。 当扭转停止时、膜片将返回其正常位置。 当反馈电阻较大时、膜片的运动将更加明显。 其他运算放大器不会出现这种现象。 在调节音量的过程中、喇叭膜片会移动、并且存在类似于白噪声的噪声。 在调节音量的过程中、从30%到90%的噪声基本上是低频噪声。 当音量超过90%时、噪声直接跳至高频噪声。
是否有任何 OPA637用作 LPF 器件的参考设计? 非常感谢。