This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA637:OPA637失真问题

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2132, OPA637, OPA627, OPA37, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832420/opa637-opa637-distortion-problem

器件型号:OPA637
主题中讨论的其他器件:OPA2132OPA627OPA37OPA828

下图参数,第四部分 使用 OPA627或 OPA2132之前没有噪声。 使用 OPA637时、如果增益过大、信号将失真。 关闭当前端的音量、音频中断仍然存在、原因是什么?

结果表明、当 OPA637用于 IV 转换且反馈电阻大于560R 时、输出中的声音损坏、当反馈电阻小于560R 时、断开的声音消失。 但在后一级的 LPF 部分、其他电路是相同的。

为了满足 OPA637的稳定增益(5dB)、反馈电阻从620R 更改为3.2K。 当信号源静音时、会产生更多噪声。 如果反馈电阻不变并继续使用620R、则增益和噪声将会小得多。 但在其他放大器的反馈电路中使用620R 时,它没有类似的噪声。

LPF 输出 LOUT 使用10K 可调电位计进行音量控制。 当前端信号静音时、扭转电位计和低频喇叭膜片将会大幅移动。 在音量增加过程中、喇叭膜片向内移动、音量减小、喇叭膜片向外移动。 移动幅度与电位计的速度有关。 扭转速度越快、膜片的振幅就越大。 当扭转停止时、膜片将返回其正常位置。 当反馈电阻较大时、膜片的运动将更加明显。 其他运算放大器不会出现这种现象。 在调节音量的过程中、喇叭膜片会移动、并且存在类似于白噪声的噪声。 在调节音量的过程中、从30%到90%的噪声基本上是低频噪声。 当音量超过90%时、噪声直接跳至高频噪声。

是否有任何 OPA637用作 LPF 器件的参考设计? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供原理图 PEI、

    在任何互阻抗应用中、都需要知道源电容来评估相位裕度和噪声。 估算电容是多少、包括回 IoutL +/-的电缆或迹线电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、使用 OPA637的差分到单端 MFB 滤波器会因反馈电容器而面临不稳定的风险。 由于 OPA637是一个 Decomp 放大器、因此您可能可以通过在其反相节点上连接大约499pF 电容来解决该问题。  

    您正在使用/需要什么电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pei、

    Michael 提出  了   有关在尝试在  TIA 应用电路中应用补偿不足的运算放大器(如 OPA37)时需要评估和保证的相补角的有效点。  我怀疑一个或多个 OPA37级存在稳定性问题。 您应该能够验证是否使用10x 探头和宽带宽 DSO。 任何不稳定性都会完全消除电路的噪声性能。

    OPA37是 一款已使用30多年的运算放大器。 这是一款非常好的精密运算放大器、但您不能依赖 传统放大器无限期可用。 有一些较新的精密运算放大器可提供 OPA37的宽带宽和低噪声、并且与 OPA37不同、它具有单位增益稳定特性。 我会为该应用推荐的运算放大器是 OPA828。 您可以在此处找到 OPA828数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa828.pdf

    我想您会发现应用这款较新的运算放大器更容易。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和 Pei、

    OPA828看起来是一个很好的器件-但您应该从所需的电源电压开始-那里有很多选择、并且最小电源会快速显示-然后我们继续使用所需的增益、 信号带宽和源电容、以确定所需的最小 GBP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意帮助、我将测试您所说的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    OPA637在静态时具有20MHz 载波。 当用作 LPF 且需要≥5的稳定增益时、这是否会导致噪声?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然是振荡的、您能提供  

    1.修改电路的 TINA 文件、以便我们知道您在做什么

    2.您正在探测的位置以及使用什么

    3.您可以为所需信号使用的最低电源  

    两个问题、  

    我们是否可以使硬件中的电流电路正常工作

    2.电流电路是否应迁移到不同的部件?这些部件是什么?