This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF411:等效输入噪声电压

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834571/lf411-equivalent-input-noise-voltage

器件型号:LF411

您好、E2E、

你好。  

 LF411CP 是过时器件 LF411CN/NOPB 的推荐替代产品。 从  LF411CN/NOPB 数据表中可以看出、等效输入噪声电压通常为 25nV/√Hz、其中测试条件 为 f=1kHz Rs=100欧姆。 还有一个图表显示了等效输入噪声电压 vs.frequency 的关系。

查看 LF411CP 的数据表、  等效输入噪声电压通常为18nV/√Hz、其中测试条件 为 f=1kHz Rs=20欧姆。 我们的客户正在寻找 测试条件 为 f=1kHz Rs=100欧姆的等效输入噪声电压值、还需要显示 等效输入噪声电压 vs.frequency 之间关系的图。  

谢谢你。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    20欧姆和100欧姆时 Rs 之间的唯一差异是电阻器本身的噪声、这一点并不重要。

    我将在星期五尝试查找噪声与频率数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!


    感谢您的回答。 我们将在星期五之前等待数据。


    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    下图显示了 LF411CP 的典型电压噪声。