This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4316:输出尖峰问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4316, TLV316, TLV2772, TLV9064, OPA2316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/834359/tlv4316-output-spike-issue

器件型号:TLV4316
主题中讨论的其他器件: TLV316TLV2772TLV9064OPA2316

您好 、专家:

我发现在为 TLV4316上电时出现尖峰问题,详细信息为:

这是一种类似 下面的总结型拓扑,用于 电机驱动器系统的过流检测。

问题:请您解释一下尖峰及其解决方法吗?

BTW、即使我们断开负载(移除 R58)、尖峰也存在。

谢谢!

下面的波形显示了输出与3.3V 引脚间的关系、您可以看到当 VCC 高于1.8V 时出现尖峰。

下面的波形是输出与 Vin+输入间的关系,在上电期间没有信号输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TLV316运算放大器电路拓扑结构使其不会将运算放大器的输出保持在接近 GND 的水平、直到电源缓慢上升时所有偏置电路都启动并运行。 这就是出现跳转的原因。  

    这个问题的一个解决方案是、您可以使用一个1K 欧姆的电阻器来加载运算放大器的输出。 这将降低尖峰的振幅。

    另一种解决方案是使用具有关断功能的 TLV316、并将器件的启用延迟到电源电压达到1.8V。  

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    此致、

    Sanjeev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeev:

    感谢您的回复。

    为什么 TLV2772没有问题,因为输出结构不同?

    对于解决方案1,您是指输出端的1k Ω 下拉电阻器吗?  

    对于解决方案2、我发现 TLV316没有关断特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我的解决方案比我在上一次答复中提供的解决方案更好。 TLV9064没有启动尖峰问题。 我刚刚在实验室中确认了它。 与 TLV4316类似、它是10MHz 运算放大器、其规格甚至优于 TLV4316。 它是与 TLV4316引脚对引脚兼容的器件。  

    问题的答案   

    我不熟悉 TLV2772中的拓扑、但它可能与 TLV4316中的拓扑不同、因此不受启动尖峰的影响。  

    解决方案1:是的、输出上的1k Ω 下拉电阻器。

    解决方案2:我想说 OPA2316 https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=OPA2316SIDGSR

    希望我能解决您的问题。

    Sanjeev