Other Parts Discussed in Thread: TLV4316, TLV316, TLV2772, TLV9064, OPA2316
主题中讨论的其他器件: TLV316、 TLV2772、 TLV9064、 OPA2316
您好 、专家:
我发现在为 TLV4316上电时出现尖峰问题,详细信息为:
这是一种类似 下面的总结型拓扑,用于 电机驱动器系统的过流检测。
问题:请您解释一下尖峰及其解决方法吗?
BTW、即使我们断开负载(移除 R58)、尖峰也存在。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV4316, TLV316, TLV2772, TLV9064, OPA2316
您好 、专家:
我发现在为 TLV4316上电时出现尖峰问题,详细信息为:
这是一种类似 下面的总结型拓扑,用于 电机驱动器系统的过流检测。
问题:请您解释一下尖峰及其解决方法吗?
BTW、即使我们断开负载(移除 R58)、尖峰也存在。
谢谢!
您好 Jason、
TLV316运算放大器电路拓扑结构使其不会将运算放大器的输出保持在接近 GND 的水平、直到电源缓慢上升时所有偏置电路都启动并运行。 这就是出现跳转的原因。
这个问题的一个解决方案是、您可以使用一个1K 欧姆的电阻器来加载运算放大器的输出。 这将降低尖峰的振幅。
另一种解决方案是使用具有关断功能的 TLV316、并将器件的启用延迟到电源电压达到1.8V。
请告诉我这是否能解决您的问题。
此致、
Sanjeev
您好 Jason、
我的解决方案比我在上一次答复中提供的解决方案更好。 TLV9064没有启动尖峰问题。 我刚刚在实验室中确认了它。 与 TLV4316类似、它是10MHz 运算放大器、其规格甚至优于 TLV4316。 它是与 TLV4316引脚对引脚兼容的器件。
问题的答案
我不熟悉 TLV2772中的拓扑、但它可能与 TLV4316中的拓扑不同、因此不受启动尖峰的影响。
解决方案1:是的、输出上的1k Ω 下拉电阻器。
解决方案2:我想说 OPA2316 https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=OPA2316SIDGSR
希望我能解决您的问题。
Sanjeev