This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318:LM318 TINA

Guru**** 2545570 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833354/lm318-lm318-tina

器件型号:LM318
主题中讨论的其他器件:TLV9062

您好、先生、

我们有关于 Tina OP AMP 仿真的一些问题。 您能帮您回顾一下我们出错的地方吗?

我们的目的是非常简单地将运算放大器交流输入电压放大10倍。

TINA 仿真看起来与我们预期的不同。 我们看不到输入电压的10倍的输出交流电压。 下面列出了一些问题。

  1. 下面的原理图中是否有任何错误?
  2. TINA DRC 检查结果如下:一个警告:导线长度为零或为圆形。 这意味着什么? 谢谢。

e2e.ti.com/.../USB-5V-Data-TX-RX_5F00_0824_5F00_Tmp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您似乎超出了该器件的输入共模范围。 该器件的输入共模范围介于(V+-3.5V)至(V-+3.5V)之间。 我还注意到、您输入的交流信号为+/- 200mV、放大10倍后、结果为+/- 2V。 在此基础上添加直流偏移、您可以看到2.9V 至-1.1V 的电压。 请调整您的电源电压以支持此所需的输出电压。 当三线接头(圆形)用于两线接头时、有时会显示警告。 在主动添加和删除电线时可能会发生这种情况。 我已经使用 TLV9062连接了您的电路。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

     对于时钟和正弦波源、在 Tina 中是否有任何仅3个周期输出的设置?

    我们是否可以为每个周期设置相移? 例如、第一个正弦波周期为0度、第二个周期为45度、第三个周期为90度。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否提供您对 TINA 所需输入的图片? 可以通过进入源设置来更改相位。 请查看下面的屏幕截图:

    但是,您可以通过添加 RC 滤波器来增加电路的延时时间,其中延时= R*C

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您的建议是连续正弦波。 我们是否可以仅发送3个周期并停止?

    或者、您能否建议外部 IC 能够生成正弦波?  

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您可以在电压发生器中尝试 PWL 函数。 您可以输入(x、y)正弦波值作为列(请勿仅添加标头值)。 请找到下面的屏幕截图:

      

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢大家分享可行的解决方案。 是否有正弦波 Tina 示例库?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我不相信有正弦波 TINA 库、因为我们必须实际键入值、或者您可以导入包含正弦波数据点的.txt 文件。 我建议在 MATLAB 中生成数据点、并通过右键单击以下空白处将.txt 文件导入到 TINA 中:

    此致、

    Bala Ravi