This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833354/lm318-lm318-tina
器件型号:LM318您好、先生、
我们有关于 Tina OP AMP 仿真的一些问题。 您能帮您回顾一下我们出错的地方吗?
我们的目的是非常简单地将运算放大器交流输入电压放大10倍。
TINA 仿真看起来与我们预期的不同。 我们看不到输入电压的10倍的输出交流电压。 下面列出了一些问题。
尊敬的 Ian:
您似乎超出了该器件的输入共模范围。 该器件的输入共模范围介于(V+-3.5V)至(V-+3.5V)之间。 我还注意到、您输入的交流信号为+/- 200mV、放大10倍后、结果为+/- 2V。 在此基础上添加直流偏移、您可以看到2.9V 至-1.1V 的电压。 请调整您的电源电压以支持此所需的输出电压。 当三线接头(圆形)用于两线接头时、有时会显示警告。 在主动添加和删除电线时可能会发生这种情况。 我已经使用 TLV9062连接了您的电路。 如果您有任何疑问、请告知我们。
此致、
Bala Ravi
尊敬的 Ravi:
对于时钟和正弦波源、在 Tina 中是否有任何仅3个周期输出的设置?
我们是否可以为每个周期设置相移? 例如、第一个正弦波周期为0度、第二个周期为45度、第三个周期为90度。 谢谢。
尊敬的 Ravi:
感谢大家分享可行的解决方案。 是否有正弦波 Tina 示例库?
谢谢、Ian。