Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01
主题中讨论的其他器件: ADS127L01
您好!
我需要 THS4551的 SPICE 模型。
该模型于2019年7月更新。 当我尝试下载模型时、会打开一个新的网页、其中包含子电路模型、但没有回车、因此不可用。
您能否提供我可以在 LTSpice 中使用的 ths4551模型的 zip 文件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗯、我想您需要一个.lib 文件、尝试一下、
实际上、我能够导入 Alpesh -步骤
1.右键单击下载的.tsm 文件并在目录中查看
2.将该文件复制到要保留 THS4551的位置
3.转至 TINA 并创建新电路
4.转到"插入"、然后向下降低这个宏选项
5.单击它,然后选择刚刚保存的文件
6.它将打开.tsc 文件
7、您可以将其保存以备将来使用
这是对原始模型的完整更新、使用广泛应用于模型更新的模板-不确定是否已应用于 FDA、 但希望它能正常工作-我们花了很多时间在原始模型上确保它会暴露相补角问题-我有一些非常敏感的电路、 测试新模型可能很有趣、以确保它显示了所显示的问题-并且这些问题经过了基准验证。
这是新的.tsc 文件、
因此、我实际上已经使用了本文数据表中的图78 -我发现原始电路不稳定、并在本文的后半部分进行了一些更改、以提高相位裕度。 这是使用原始模型进行的 LG 仿真、经过一些改进后可获得大约21deg 的相位裕度、接下来的两个步骤中我将获得更多。
https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565122
新的型号会反转电源并摆脱关断状态(通常情况下、ADI 也不会为包含关断功能的型号提供电源-许多高速放大器型号都尝试使用、但我认为没有很多人使用)。 在同一电路中进行这些更改会将相位裕度增加到30度? 我想知道这个。 进入原始模型的部分对于这一点至关重要、即空载 AOL 增益和相位、然后是详细的开环输出阻抗模型-一个或两个在这里都发生了变化。