This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551模型

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/830018/ths4551-ths4551-model

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

您好!

我需要 THS4551的 SPICE 模型。

该模型于2019年7月更新。 当我尝试下载模型时、会打开一个新的网页、其中包含子电路模型、但没有回车、因此不可用。

您能否提供我可以在 LTSpice 中使用的 ths4551模型的 zip 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想您需要一个.lib 文件、尝试一下、  

    e2e.ti.com/.../2703.THS4551.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但您是对的 Alpesh、无法访问2019年7月的模型更新-我已将其传递给合适的人员。 我发送给您的是原始模型的.lib 文件-如果有更新、您可能不需要该文件。 希望模型列表详细说明了更改的内容-通常不会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我能够导入 Alpesh -步骤

    1.右键单击下载的.tsm 文件并在目录中查看  

    2.将该文件复制到要保留 THS4551的位置

    3.转至 TINA 并创建新电路

    4.转到"插入"、然后向下降低这个宏选项

    5.单击它,然后选择刚刚保存的文件

    6.它将打开.tsc 文件

    7、您可以将其保存以备将来使用

    这是对原始模型的完整更新、使用广泛应用于模型更新的模板-不确定是否已应用于 FDA、 但希望它能正常工作-我们花了很多时间在原始模型上确保它会暴露相补角问题-我有一些非常敏感的电路、 测试新模型可能很有趣、以确保它显示了所显示的问题-并且这些问题经过了基准验证。  

    这是新的.tsc 文件、  

    e2e.ti.com/.../THS4551_5F00_2019.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我实际上已经使用了本文数据表中的图78 -我发现原始电路不稳定、并在本文的后半部分进行了一些更改、以提高相位裕度。 这是使用原始模型进行的 LG 仿真、经过一些改进后可获得大约21deg 的相位裕度、接下来的两个步骤中我将获得更多。  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565122

    新的型号会反转电源并摆脱关断状态(通常情况下、ADI 也不会为包含关断功能的型号提供电源-许多高速放大器型号都尝试使用、但我认为没有很多人使用)。 在同一电路中进行这些更改会将相位裕度增加到30度? 我想知道这个。 进入原始模型的部分对于这一点至关重要、即空载 AOL 增益和相位、然后是详细的开环输出阻抗模型-一个或两个在这里都发生了变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要纠正一些问题-  

    图78来自 ADS127L01数据表、FDA 输入上的1nF 非常稳定-相位裕度约为63度。 我将其关闭以减少输出噪声峰值、然后原始模型的相位裕度变为20度。 我在文章中尝试的是提高 SNR、同时保持>50deg 的相位裕度-这是使用5Vpp 满量程假设或1.77Vrms SNR 时的原始图78 SNR、大约为99.7dB SNR

    这是文章图12中修改的电路、它将 SNR 提高了4dB、具有55度的相位裕度、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、回到模型更改问题、  

    其中一个微妙之处是用于 CM 环路的 SSBW、它的一个很好的测试是有源匹配电路-这里是用于50欧姆输入匹配的电路、在本测试中、我们只查看输入阻抗应该是28dBohms 或25欧姆、 原始模型在这里表现得非常好、  

    在2019年的更新中、看起来 CM 环路 SSBW 已经大幅降低、但它确实已经降低、可能太慢了、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的全面分析。 您期望的 CM 环路带宽是多少?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean、  

    嗯、这是一个细微的影响、因为这是内部环路带宽、而不是来自控制引脚的 bw。 我不确定我是否听说过物理 THS4551上的情况、但我想在100MHz 区域中的情况更是如此。 我看到的是有源匹配 sim、在该仿真中、您可以增加新模型的带宽、直到10MHz 输入阻抗更像原始模型的28.5dBohm。