This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:跨阻放大器上的失调电压漂移

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833878/lm358-voltage-offset-drift-on-transimpedance-amplifier

器件型号:LM358

大家好、

我一直在标准互阻抗配置中使用 LM358来测量光电二极管的响应。 我在数据表中的读数给出了7μV μ V/°C 的失调电压漂移 、增益相当高106 (射频为1MOhm)、我计算得出这将导致在输出端出现大约100mV 的初始漂移。 但是、测量实际漂移的结果要低得多–大约1mV/°C。 我的分析中是否缺少某种东西、为什么漂移效应低于预期或会在一定程度上得到补偿? 我是否很幸运地获得了低于典型值的特定运算放大器的漂移值?

如果您能提供任何帮助或建议、我们将不胜感激。

谢谢你

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffery、

    偏移电压的漂移与偏移电压的工作方式相同。 两者的输出变化乘以噪声增益。 dVOUT = Vos * NG

    噪声增益为1 + RF/Ri、可能与信号增益不同。 光电二极管是一个电流源、因此它自然具有高有效电阻、因此输出漂移(1 + RF/Ri)* Vos[漂移]较低。

    LM358输入偏置电流的变化乘以 RF (与二极管直流阻抗并联)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢。 这确实使我的事情更加清楚。  

    最好

    Jeff