请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358 大家好、
我一直在标准互阻抗配置中使用 LM358来测量光电二极管的响应。 我在数据表中的读数给出了7μV μ V/°C 的失调电压漂移 、增益相当高106 (射频为1MOhm)、我计算得出这将导致在输出端出现大约100mV 的初始漂移。 但是、测量实际漂移的结果要低得多–大约1mV/°C。 我的分析中是否缺少某种东西、为什么漂移效应低于预期或会在一定程度上得到补偿? 我是否很幸运地获得了低于典型值的特定运算放大器的漂移值?
如果您能提供任何帮助或建议、我们将不胜感激。
谢谢你
Jeff