This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3401:上拉电阻器

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV3401, TLV7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833296/tlv3401-pull-up-resistor

器件型号:TLV3401
主题中讨论的其他器件:TLV7031TLV7041

大家好、

建议的上拉电阻器为 1MΩ Ω、我们希望电路具有更高的输出电流、因此上拉电阻器更改为10kΩ Ω、但仿真结果显示输出低电压只能达到0.58V 而不是0V。  

TINA 显示输出中存在灌电流、您能否帮助说明输出电压为何无法达到0V 并解释输出灌电流? 谢谢!

此致!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    当您使用较小的电阻器上拉电阻器吸收越来越多的电流时、比较器 Rdson 上的电压会增加并升高器件输出的接地平面。

    通常、对于低功耗器件、您需要使用一个大上拉电阻器来避免这种情况。 虽然较小的上拉电阻器可提供更快的速度、但10k 上拉电阻器的功耗比1M 电阻器大得多、还会提高您的接地层。  

    您是否曾尝试使用100k 欧姆范围内的上拉电阻器对您的电路进行仿真? 您是否有希望从输出中获得的所需速度?

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    100千欧电阻器要好得多、电压几乎会变为0V。  

    内部 MOSFET 似乎具有非常大的 Rdson、可通过 TINA 仿真计算 Rson 为(581.44mV/271.86uA=) 2.1kΩ Ω。 我是否可以解释 Rdson 为什么这么大?  因为大多数 MOSFET 的 Rdson 小于10Ω Ω。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    Rdson 很大、因为它是部件的设计工作方式。 对于这些较旧的纳瓦级比较器器器件、您可以在数据表曲线中看到、当您使用10k 电阻器提供尽可能多的电流时、电压电平可能会非常高。

    我注意到您的电源和上拉电阻值相同。 您为什么使用开漏器件? 您可以使用推挽输出比较器、该比较器可以驱动更高的速度、并且不会出现将地面升高到过高的问题。

    我建议查看 TLV7031。 这是我们的低电压、纳瓦级功率推挽比较器、提供引线式和节省空间的无引线选项。 如果您要使用器件的漏极开路版本(TLV7041)并且希望提供0.33mA 的电流、那么例如、1.8V 电源下的接地底限将仅为40mV。 与 TLV3401相比、这已经提高了10倍。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jonny、

    感谢详细的解释。 100千欧电阻器满足我们的要求。 如果需要更多电流、我们将考虑使用推挽输出比较器。

    此致!

    Hao