This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:用于驱动 TEC 的 DRV595更高功率版本或替代 TI 器件?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/829429/drv595-drv595-higher-power-version-or-alternate-ti-parts-to-drive-a-tec

器件型号:DRV595
主题中讨论的其他器件: TPA3255

我一直使用 DRV595成功驱动 TEC (4A、12VDC)、但现在我需要更多电流(高达10A)。  是否有更高电流版本的此 IC、或者是否有类似的驱动器可与外部 MOSFET 连接?  可能是单片高功率 H 桥 IC? 与 DRV595类似、它非常适合驱动差分输入单端并以400kHz 的最小频率运行驱动器、以便将 TEC 的组件尺寸和电气噪声/纹波保持在最小值。

非常感谢您的任何建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否计划使用相同的12VDC 电源为 IC 供电? 您是否需要此新系统具有任何其他重要的关键功能?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、它将是相同的12VDC 电源(TEC 的额定电压高达14VDC)。  我设计的 DRV595电路严格遵循 TI 参考设计、但在这种特定情况下、12位 DAC 可为 IN+提供单端输入、而 IN-引脚偏置为3V。 它根据需要工作、仅缺少提供高达10A 的更高电流的能力。

    此致、

    Chris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我忘记了询问您是否知道负载的阻抗是多少? 我正在尝试缩小我们的选项范围。  许多能够输出更高功率(因此具有更高电流)的器件往往也具有更高的负载阻抗和最小电源电压。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、很抱歉我没收到您的回复。

    负载(TEC)为1.17欧姆

    (https://www.digikey.com/products/en?keywords=1487-1013-ND)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于高功率放大器器件、您可以选择 TPA3255。

    希望这能为您提供帮助。


    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    添加到 Yanming 的注释中、TPA3255可以驱动该器件、但输入控制是模拟信号、而不是 DRV595等 PWM 输入。 它还只能在输出 FET 上获得高达600kHz 的开关频率。  

    此致、

    Robert Clifton