主题中讨论的其他器件: TPA3255
我一直使用 DRV595成功驱动 TEC (4A、12VDC)、但现在我需要更多电流(高达10A)。 是否有更高电流版本的此 IC、或者是否有类似的驱动器可与外部 MOSFET 连接? 可能是单片高功率 H 桥 IC? 与 DRV595类似、它非常适合驱动差分输入单端并以400kHz 的最小频率运行驱动器、以便将 TEC 的组件尺寸和电气噪声/纹波保持在最小值。
非常感谢您的任何建议!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我一直使用 DRV595成功驱动 TEC (4A、12VDC)、但现在我需要更多电流(高达10A)。 是否有更高电流版本的此 IC、或者是否有类似的驱动器可与外部 MOSFET 连接? 可能是单片高功率 H 桥 IC? 与 DRV595类似、它非常适合驱动差分输入单端并以400kHz 的最小频率运行驱动器、以便将 TEC 的组件尺寸和电气噪声/纹波保持在最小值。
非常感谢您的任何建议!
您好、Robert、很抱歉我没收到您的回复。
负载(TEC)为1.17欧姆