请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA199-Q1 您好!
我的客户想知道、一旦输入电压通过启动或其他方式下降、它是否会有 POR 恢复正常运行。 例如、即使 V+变化如5V -> 3V -> 5V 或5V -> 2V -> 5V、INA199-Q1也能正常工作而不改变5V -> 0V -> 5V? 数据表中没有对此进行说明、因此我认为即使输入在恢复到正常电压时下降到任何电压、它仍然有效、但如果它具有 POR、您是否会告诉我最小电压?
不过、最好要求所有 INAxxx 器件避免对其他 INAxxx 器件提出相同的问题。
此致、
川崎市