This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:即使在压降之后、它是否具有 POR 以恢复正常运行?

Guru**** 2563320 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/833086/ina199-q1-does-it-have-por-to-return-to-normal-operation-even-after-voltage-drop

器件型号:INA199-Q1

您好!

我的客户想知道、一旦输入电压通过启动或其他方式下降、它是否会有 POR 恢复正常运行。  例如、即使 V+变化如5V -> 3V -> 5V 或5V -> 2V -> 5V、INA199-Q1也能正常工作而不改变5V -> 0V -> 5V?  数据表中没有对此进行说明、因此我认为即使输入在恢复到正常电压时下降到任何电压、它仍然有效、但如果它具有 POR、您是否会告诉我最小电压?

不过、最好要求所有 INAxxx 器件避免对其他 INAxxx 器件提出相同的问题。

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

    感谢您深入了解该论坛。  无论器件是离开线性工作区域还是像您的客户一样保持在线性工作区域内、都应在完全复位的情况下恢复器件。  尽管器件能够恢复、但输出将临时显示电源下降的迹象。  输出上的这个瞬态与器件 PSRR 相关。

    下面是一个仿真、展示了与您可能看到的内容类似的内容。