This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841681/lmh2832evm-75
器件型号:LMH2832EVM-75您好!
我尝试使用 LMH2832evm 电路板、但电路板上的器件在其寄存器的 R/W 方面似乎无法访问。
我完全遵循了 TI 指南。 USB 接口工作、因为我可以读取器件 ID、FTDI 芯片是可访问的、但当我使用 GUI 时、所有寄存器值始终为"FF"。
不存在读取或写入工作状态。
电路板上的器件不是死区波束、我看到它确实会放大输入信号、但增益始终是恒定的。 它不能通过寄存器进行编码。
就好像 FTDI 和 LMH2832芯片之间的 SPI 接口不工作一样。
感谢您让我知道可以做什么、
此致、
米歇尔
是的、正确。。。
SPI 接口是否存在任何时序问题?
谢谢
米歇尔
您好、Michel、
请尝试为 此处的 FTDI 芯片安装最新的驱动程序。
最棒的
Hasan Babiker
您好!
我安装了新的 FTDI 驱动程序、但情况仍然相同。 功耗为200mA、放大器已开启、但无法读取或写入寄存器。
有什么想法吗?
谢谢、此致、
米歇尔
您好!
在另一台计算机上是相同的。
此外、当我使用跳线尝试一个复杂的通道开/关序列时、有时我可以对芯片进行一些访问、但使用完全随机的值。
我认为 此 EVAL 板上确实存在 SPI 时序问题。
此 EVM 的质量很低、我对此感到惊讶。
请提供建议。 我可以更换主板吗?
我不想再买一个价格昂贵的问题.
此致、
米歇尔
您好、Michel、
我能够获得 LMH2832EVM-75、并且能够成功地在 EVM 和 GUI 之间进行通信。 我可以从寄存器中读取和写入数据、并通过使用断电控制寄存器地址3为器件断电来测试此情况。 我的设置包括 LMH2832EVM-75、5V 工作台电源、一根公型转 mini-USB b 线和一台安装了 GUI 的 PC。 我遇到了一个驱动程序问题、通过从该 网站下载 FT245R D2XX 驱动程序来解决该问题。 我还遇到了一个库问题、通过重新安装 GUI 来解决该问题。 我建议重新安装 GUI 并下载所链接的特定驱动程序。
谢谢、
Sima
您好、Sima、
感谢您的回答和调查。
与我的板完全无关。 有没有办法比市场价格便宜一点?
谢谢
此致、
米歇尔
您好、Michel、
我不知道以比市场价格更便宜的方式获得相同 EVM 板的任何其他方法。 不过、如果您尚未执行上述设置过程、我强烈建议您执行此操作。 我还忘了说、我必须下载2014 LabView Runtime 才能使 GUI 正常工作。
谢谢、
Sima
您好、Michel、
您是否能够在 GUI 和 EVM 之间成功进行通信?
谢谢、
Sima
您好、Michel、
由于不活动、我正在关闭此主题。 如果需要进一步讨论、请发布回复或开始新主题帖。
谢谢、
Sima