This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2832EVM-75:

Guru**** 2563050 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841681/lmh2832evm-75

器件型号:LMH2832EVM-75
主题中讨论的其他器件:LMH2832

您好!

我尝试使用 LMH2832evm 电路板、但电路板上的器件在其寄存器的 R/W 方面似乎无法访问。

我完全遵循了 TI 指南。 USB 接口工作、因为我可以读取器件 ID、FTDI 芯片是可访问的、但当我使用 GUI 时、所有寄存器值始终为"FF"。

不存在读取或写入工作状态。

电路板上的器件不是死区波束、我看到它确实会放大输入信号、但增益始终是恒定的。 它不能通过寄存器进行编码。

就好像 FTDI 和 LMH2832芯片之间的 SPI 接口不工作一样。

感谢您让我知道可以做什么、

此致、

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    GUI 中的 USB 状态指示灯是否亮起? 您能否为高级视图和低级视图提供屏幕截图? EVM 的电流消耗是否约为204mA (对于5V 电源)?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    -USB 指示灯正常(绿色)

    USB 正在工作、因为我可以访问 FTDI 芯片

    - LMH2832的功耗为100 (1安培)或200 (2安培)、这似乎是可以的。

    但是、所有寄存器值在低级视图和高级视图中都保留在 FF、因此不允许我更改参数、并且始终返回相同的值(对应于 FF)

    谢谢

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并确认跳线 J6和 J8未安装、对吧?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。。。

    SPI 接口是否存在任何时序问题?

    谢谢

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    请尝试为 此处的 FTDI 芯片安装最新的驱动程序。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我安装了新的 FTDI 驱动程序、但情况仍然相同。 功耗为200mA、放大器已开启、但无法读取或写入寄存器。

    有什么想法吗?

    谢谢、此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一封电子邮件中发送了屏幕截图。 如果你没有得到它、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    无法看到屏幕截图、请使用"插入/编辑媒体"按钮(位于回形针徽标左侧)将照片附加到您的帖子中。 您是否能够在另一台 PC 上试用 EVM? 可能存在 SPI 问题、如果可能、请尝试所有 SPI 信号均正常工作(您可以使用 R1和 R4之间的孔)。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在另一台计算机上是相同的。

    此外、当我使用跳线尝试一个复杂的通道开/关序列时、有时我可以对芯片进行一些访问、但使用完全随机的值。

    我认为 此 EVAL 板上确实存在 SPI 时序问题。

    此 EVM 的质量很低、我对此感到惊讶。

    请提供建议。 我可以更换主板吗?

    我不想再买一个价格昂贵的问题.

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、  

    我们  将在最后试用 LMH2832 EVM 板、并在一天或两天内回来。

    谢谢、

    Sima Jalaleddine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      我无法在现场找到确切的 EVM、需要订购一个 EVM、发货需要几个工作日。 收到并测试了我们一侧的 EVM 后、我将进行更新。  

    谢谢、

    Sima Jalaleddine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      我能够获得 LMH2832EVM-75、并且能够成功地在 EVM 和 GUI 之间进行通信。 我可以从寄存器中读取和写入数据、并通过使用断电控制寄存器地址3为器件断电来测试此情况。 我的设置包括 LMH2832EVM-75、5V 工作台电源、一根公型转 mini-USB b 线和一台安装了 GUI 的 PC。 我遇到了一个驱动程序问题、通过从该 网站下载 FT245R D2XX 驱动程序来解决该问题。 我还遇到了一个库问题、通过重新安装 GUI 来解决该问题。 我建议重新安装 GUI 并下载所链接的特定驱动程序。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回答和调查。

    与我的板完全无关。 有没有办法比市场价格便宜一点?

    谢谢

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      我不知道以比市场价格更便宜的方式获得相同 EVM 板的任何其他方法。 不过、如果您尚未执行上述设置过程、我强烈建议您执行此操作。 我还忘了说、我必须下载2014 LabView Runtime 才能使 GUI 正常工作。   

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      您是否能够在 GUI 和 EVM 之间成功进行通信?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

     由于不活动、我正在关闭此主题。 如果需要进一步讨论、请发布回复或开始新主题帖。

    谢谢、

    Sima