This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311EVM:当我将输入信号连接到模拟评估模块时、施加的输入减小

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311EVM, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/832977/amc1311evm-applied-input-decreases-as-i-connect-input-signal-to-the-analog-evaluation-module

器件型号:AMC1311EVM
主题中讨论的其他器件: AMC1311

大家好、

我使用的是 AMC1311EVM 模拟评估模块。 根据数据表、AMC1311的输入范围为0-2V。  

我已使用分压器来获得指定范围内的电压。 (大约1.8V)

但是、当我将我的输入连接到模拟评估 模块并在输入端测量它时、它会降至0.6V。  

我是否可以知道这背后的原因是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sagar!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  如果不知道您是如何配置该电位器以与 AMC1311EVM 配合使用的、我将在肢体上走出来、并假设您没有考虑通过 EVM 上的 R4到接地的10K 欧姆。  这将设置一个分压器、该分压器可能会考虑您看到的输入电压。  如果您考虑了 R4、请提供有关设置的更多详细信息、我们将从此处获取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    感谢您的回复。  

    我意识到、由于 R4、电压被分压。

    因为我想使用分压器电路 R1=6 MOhms、R2=13千欧测量600伏直流电压。 我在 R2上获得1.944伏输出。

    当我将其应用于 AMC1311 EVM 模块的 J1.1和 J1.2时、由于电阻 R4、电压会降至0.847伏。

    那么、在我的情况下、是否有必要保持电阻 R4?  

    我可以拆分电阻器 R4吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    EVM 上的10K 电阻器(R4)连接到 AMC1311的 GND1。  在上面的注释中、您提到了 R1和 R2 -假设它们是 EVM 上的 R1和 R2位置、那么您将13K 与 R4并联。  这将形成~5.6K 欧姆。  您可以移除 R4并将 R1和 R2连接到 J1、或者为 R1、R2和 R3选择不同的电阻 器、使 R4保持在原位。