Other Parts Discussed in Thread: AMC1311EVM, AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1311
大家好、
我使用的是 AMC1311EVM 模拟评估模块。 根据数据表、AMC1311的输入范围为0-2V。
我已使用分压器来获得指定范围内的电压。 (大约1.8V)
但是、当我将我的输入连接到模拟评估 模块并在输入端测量它时、它会降至0.6V。
我是否可以知道这背后的原因是什么?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311EVM, AMC1311
大家好、
我使用的是 AMC1311EVM 模拟评估模块。 根据数据表、AMC1311的输入范围为0-2V。
我已使用分压器来获得指定范围内的电压。 (大约1.8V)
但是、当我将我的输入连接到模拟评估 模块并在输入端测量它时、它会降至0.6V。
我是否可以知道这背后的原因是什么?
提前感谢。
尊敬的先生,
感谢您的回复。
我意识到、由于 R4、电压被分压。
因为我想使用分压器电路 R1=6 MOhms、R2=13千欧测量600伏直流电压。 我在 R2上获得1.944伏输出。
当我将其应用于 AMC1311 EVM 模块的 J1.1和 J1.2时、由于电阻 R4、电压会降至0.847伏。
那么、在我的情况下、是否有必要保持电阻 R4?
我可以拆分电阻器 R4吗?