This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:缓冲器设计

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/831885/lmv321-buffer-design

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件: TLV9001

您好;

 使用轨到轨 LMV321运算放大器时、缓冲器设计存在错误。

PWM 频率为5kHz。 截止频率为1.6Hz。 下面列出了一些结果。

PWM  输出1 (V)     OUT2 (V)

1       4、360        4、453

2.       4、364        4、471

3.       4、374        4、496

4.       4 382人        4、493

5.       4、390        4、993

6.       4、396        4、993

缓冲器在高电压下不工作。 为什么?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMV321需要输入上正电源的大约1V 余量、因此您将对缓冲器配置中的输入进行过驱动、  

    您可以将输入衰减0.8X、然后将放大器设置为1.25V/V 的增益以解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我无法在数据表中看到此信息。

    您对将上述电路用作缓冲器的运算放大器有何建议?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧的国家数据表很难读取、它给出的是输入 CM 范围中的绝对电压而不是电源的余量、但如果从5V 电源中减去4V 输入、则可以得出1V 的余量要求。 我试图解决本文中的这种常见混淆、现在这个网站混乱到了高分辨率插页不能像它们应该打开的位置、但文本就在那里。 希望此链接(11个中的1个)很快就能修复。  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-amplifiers-insight-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您的快速回复。

    我尝试了一些电路上的东西。 这是可以的。

    我在反馈线上插入了一个100欧姆的电阻器。 请查看下图。

    我的问题得到了解决。

    另外、您是否有其他 SOT23电池组运算放大器建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    LMV321是 RRO 运算放大器;轨到轨输出  

    TLV9001UIDBVR 是一款 RRIO 运算放大器;轨到轨输入和输出(相同的引脚排列)

    100欧姆电阻器不是一个稳健的解决方案。 我感到惊讶的是,它曾经起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我找到了一本书、它是:

    在该页面中;

    我连接射频电阻器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入无法承受且 VID 较大(输入电压差)时、射频可确保器件的安全。 LMV321和 TLV9001可以承受较大的 VID、因此不需要该电阻器。 该电阻器不会提高任何运算放大器上的输入共模范围。