This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6643:使用电压跟随器将输出电压增加200mV

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6643, OPA810, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843380/lmh6643-output-voltage-increase-200mv-with-voltage-follower

器件型号:LMH6643
主题中讨论的其他器件: OPA810、 OPA2810

你(们)好

我的客户正在使用电压跟随器电路评估 LMH6643。

他们发现   输出电压  高于输入电压200mV 的问题。

V+=+12V、V-=GND

您能否就原因和改进想法向我提供建议?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要完整的原理图进行响应-最好是 TINA 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    我附加了原理图和输入信号图像。

    请就此问题发表您的意见吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、  

    嗯、如果源极开路、来自输入引脚的输入偏置电流将使输入引脚标称值增加1.5uA*100kohm = 150mV。 如果电源已连接、并且低阻抗应消失。  

    如果您需要100千欧终端、请考虑使用 OPA810等 JFET 输入器件。  

    这里的规格有点奇怪、它显示了节点中的定义为正、而负规格表示从输入引脚流出的电流、或者只是 PNP 输入级的基极电流。 我始终将引脚输出的电流显示为正(如输出电流?) 没有正确的方法,只需要理解《公约》。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的回答!

    GND 和输入电压之间的电压间隙

    >正如您提到的、它来自输入偏置电流。

    输入 和输出电压之间的电压差  

    >输入电压和输出电压之间的电压是多少? (以下波形的左侧)

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    如果源阻抗异常高、则可能会发生这种情况。 请记住、LMH6643设计用于相当低的源电阻和反馈电阻、约为数百欧姆。 您可以从1.5µA 偏置电流和输入失调电流(输入失调电压/输入偏置电流= 1mV/μ A = 667R)中看到这一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San

    您的以下评论是否意味着输入阻抗?  

     (1.5µA 失调电压/输入偏置电流= 1mV/μ A = 667R)

    您能否详细解释一下?

    我的理解是正确的?

    GND 和输入电压之间的电压间隙

    > 它来自输入偏置电流和输入 PD 电阻器。

    输入 和输出电压之间的电压差  

           >它来自   高源阻抗下的输入失调电流(+引脚偏置电流和-引脚偏置电流之间的差异)。

    此外、不应 将 LMH6643推荐用于 客户用例。 因此、他们应该使用其他器件。 对吧? (OPA2810等)

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、在这个没有反馈 R 的单位增益缓冲器设计中、V+输入电压和输出之间的间隙将只是输入失调电压。对于较低的输出误差、您肯定应该考虑 FET 输入 OPA2810 -因为它具有极低的输入偏置电流、 该 PD 电阻器不会产生您当前看到的输入偏移。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    否、通过计算

    " 1.5µA 失调电压/输入偏置电流= 1mV/μ A = 667R"

    我没有计算 LMH6643的输入阻抗(顺便说一下、根据数据表、该阻抗为3M Ω)。 这个简单的计算只显示了需要多少源阻抗来使 LMH6643的输入偏置电流产生与 LMH6643的输入失调电压相同的压降:或者、换句话说: 当1.5µA Ω 的 LMH6643的输入偏置电流流经667Ohm 的源电阻时、会导致压降

    1.5µA Ω x 667R = 1mV、

    这会增加 LMH6643的输入失调电压1mV。 因此、最终得到的总有效输入失调电压为1mV + 1mV = 2mV。

    例如、当您将源电阻增加到10kOhm 时、会产生1.5µA μ V x 10kOhm = 15mV 的额外输入失调电压、这会增加到 LMH6643的1mV 输入失调电压、从而产生1mV + 15mV = 16mV 的总有效输入失调电压。

    因此、当您的源电阻大于或甚至大于667Ohm 时、您应该寻找一个 OPAMP、它的输入偏置电流比1.5µA μ A 更小甚至更小。 这就是这个667Ohm 的含义。

    Kai