This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:计算增益

Guru**** 2512865 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/843506/opa140-calculate-the-gain

器件型号:OPA140

大家好、

我不知道该电路的名称是什么?
以及如何计算放大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会想到的这个名字——3个

    反相直流信号增益非常高、-196k/499 =-392V/V 然后、11MHz GBP 提供132kHz 信号带宽、而反馈 C 也放置在将占主导地位的17kHz 极点

    二次侧和二次侧 FET 是过驱动分流器。 当放大器过驱时、输入 V-电压从接地端升高、直至其开启该路径。 二极管极性告诉我、它们只需要正信号。  

    输出是大直流衰减器、2.2k/(102k)=.01256、因此净直流增益为.01256*392 = 8.45V/V 分流1nf 从1.59kHz 开始将输出衰减器归零。  

    我确信响应形状看起来像是某种带通。 如果您想要一个非常锋利的带通、应偶尔查看这些 e2e 中讨论的潮湿 BP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、您可以看到非常广泛的 BP 响应。 可能是均衡某个东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michael Steffes"]

    我会想到的这个名字——3个

    反相直流信号增益非常高、-196k/499 =-392V/V 然后、11MHz GBP 提供132kHz 信号带宽、而反馈 C 也放置在将占主导地位的17kHz 极点

    二次侧和二次侧 FET 是过驱动分流器。 当放大器过驱时、输入 V-电压从接地端升高、直至其开启该路径。 二极管极性告诉我、它们只需要正信号。  

    输出是大直流衰减器、2.2k/(102k)=.01256、因此净直流增益为.01256*392 = 8.45V/V 分流1nf 从1.59kHz 开始将输出衰减器归零。  

    我确信响应形状看起来像是某种带通。 如果您想要一个非常锋利的带通、应偶尔查看这些 e2e 中讨论的潮湿 BP。  

    [/报价]

    尊敬的 Michael Steffes:

    您的答案非常详细。
    但我仍然不理解第2项。
    此类极化二极管如何抑制负信号?

    谢谢、

    海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、  

    您是指#2、  

    如果运算 放大器处于范围内、则二极管上的电压通常为零

    一旦运算放大器达到其输出轨、在给定所有增益的情况下、相当低的输入信号会发生这种情况、运算放大器上的 V-电压会快速上升(开环)、从而使第一个二极管导通。  

    3.我看不到 OPA140上的电源电压、或者我可以告诉它输入电压

    实际上、第一个二极管就是您所需要的、它将接地、与该路径中的其他元件没有任何变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michael Steffes"]

    XIN chào Hải Ω  

    ý bạn là#2、  

    Thông thường điện Áp trên 二极管 bằng 0 nếu 运算放大器 nằm trong phạm vi

    chạm vào đường 运算放大器 đầu RAY của nó RA trên、điều này sẽ xảy RA đối với tín hiệu đầu vào khá thấp với tất cả mức tăng、điện Áp V tăng lên 运算放大器 chóng nhanh vòng hở(bật)đầu tiên đó 二极管。  

    3. Tôi không thấy điện Áp cung cấp trên OPA140,hoặc tôi có thể nói rằng điện Áp đầu vào

    Thực tế Ω、二极管 đầu tiên đó là tất cả những gì bạn cần Ω、nó sẽ được nối đất và không có gì Ω đổi với các yếu tố khác Ω đường dẫn đó Ω。  

    [/报价]

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    Michael 在解决 OPA140运算放大器电路问题方面做得很好。 你有你需要的一切吗? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Thomas Kuehl"]

    您好,赖

    Michael 在解决 OPA140 运算放大器电路问题方面做得很好。 你有你需要的一切吗? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    [/报价]

    如何关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赖

    • 登录 e2e 帖子
    • 转至页面顶部的 Thread 跟踪工具包框
    • 访问"线程状态"并将状态从"打开"更改为"关闭"
    • 单击"提交"

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程