This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8646:泄漏电流

Guru**** 2997600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8646, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/841835/lmp8646-leakage-current

器件型号:LMP8646
主题中讨论的其他器件: LMZM23601

尊敬的 TI 社区:

对于组件 TI LMP8646, 您能给我们提供输出引脚 Vout 的输入泄漏电流 吗?

谢谢、

弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    通常、未为低阻抗输出引脚指定泄漏电流。 您要求提供此类信息的原因是什么?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要这些信息来计算电源精度。 我们使用 LMP8646来限制 lmzm23601的输出电流。

    要计算输出电流、我们需要反馈引脚(lmzm23601)的输入电流(IFB)和 lmp8646在没有限制时的泄漏电流。

    此致、Frd é ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    当 LMP8646处于活动状态时、其输出类似于电压源、即在其保持输出电压电平的能力范围内拉/灌入必要的电流。 如果您使用 LMP8646输出来驱动直流/直流转换器的 FB 引脚、它将提供所需的 FB 引脚泄漏电流。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我写了一个错误。 "要计算输出电流、我们需要反馈引脚(lmzm23601)的输入电流(IFB)和 lmp8646 的泄漏电流(无限制时)。" =>"要计算输出电压精度、我们需要反馈引脚(lmzm23601)的输入电流(IFB)和 lmp8646 的泄漏电流(无限制时)。"

    我们需要定义所有电压精度。

    此致、Frd é ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    泄漏不是输出引脚的有效定义。

    如果您发布了原理图,我将乐意就您的问题提供其他意见。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    在下面您可以找到我的原理图。

    此致、Frd é ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    您只需将 LMP8646输出节点视为电压源、它与 Vout (DCDC)一起提供必要的电流来维持节点 FB 的电压。 LMP8646提供的电流不是泄漏电流。 该电流由电路本身确定、而不是 LMP8646。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我们的目标是定义输出电压精度。

    要获得该信息、我们需要了解所有组件不精密度。

    在这种情况下、当没有电流限制时、输出电压精度是 LMZM23601 IFB (从 FB 到 GND 的输入电流)和 LMP8646输出引脚的输入电流的函数。    

    LMP8646输出引脚的输入电流与输出二极管泄漏电流相对应。

    此致、Frd é ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    也许您可以向我展示一个测试设置原理图、您将如何测量输出引脚上的泄漏电流?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    无需使用测试设置原理图。 如果您具有内部输出二极管特性、则可以为我们提供泄漏电流。

    此致、Frd é ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bon jour 框架、

    当 LMP8646的输出运算放大器也超出稳压范围时、我不知道输出的泄漏电流。 但我假设一个标准二极管的行为与1N4151类似。 这意味着在室温下的泄漏电流高达50nA、在高温(80°)下的泄漏电流高达1µA μ A。 因此、我会尽可能减小原理图中的 RBB 和 RTX (尽可能减小 LMP8646的驱动能力)。 这可以最大限度地减小由于反馈电阻器上泄漏电流的压降而导致的误差。 不要忘记开关 FB 引脚的泄漏电流...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    在 LMP8646输出引脚由于某种原因变为高阻抗的罕见情况下、当然会有一定的泄漏量。 但由于泄漏不是正常的器件工作模式、因此未对其进行表征。 我没有内部二极管或运算放大器输入的特性,这两个特性都将导致 ESD 电池等其他元件的泄漏。

    下一个最佳方法是在您关心的确切条件下测量一些器件。 这是我要求进行测试设置的原因之一。 当然、您可以轻松地自行测量。   

    此致、Guang